This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:超低 IQ 产品开发计划

Guru**** 2617005 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61099, TPS61236P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765720/tps61099-ultra-low-iq-product-development-plan

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件: TPS61236P

大家好、团队成员。

是否有任何计划开发 IQ 极低且与 TPS61099类似且 SW 电流较大的产品?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu:

    我想知道 现有产品是否 能满足您的需求。 您能否分享更多有关条件的详细信息? 如应用、输入电压和输出电压、负载、IQ 需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Minqiu

    应用是 NB-IoT。
    要求是这样的
    输入电压2.4V3.7V
    输出电压3.8V
    输出电流为0.8A-1A
    Iq <1uA
    由于待机模式较长、因此 Iq 极低是最高优先级。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu:
    我们所讨论的 IQ 是输出电压为高电平的静态电流、对吧?
    据我所知、TPS61099x 的 IQ 非常小。 但 ISW 似乎低于您的需求。

    您可以接受 TPS61236P 吗? 输入电压的 Iq 为5uA、输出电压的 Iq 为5uA。 或 TPS6128x
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu

    是的、IQ 是当 Vout 保持高电平时。

    客户的请求是 IQ <1uA、因此很难使用引入的产品。
    由于 TPS61099中的 ISW 不足、我们询问是否有 ISW 较大的开发计划。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu:
    我已经与团队核实过、即使在计划中也没有此类产品。
    您可以接受并行双转换吗? 在待机期间关闭其中一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Minqiu
    我知道没有计划。
    我建议使用2转换器。

    谢谢