This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:OVP 电阻器

Guru**** 2811995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766066/tps61196-ovp-resistor

器件型号:TPS61196

你(们)好

根据数据表、建议使用 OVP 设置的底部电阻器10kohm。

如果电阻器低于10kohm,需要注意什么?

此致、

本志本

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、K H、
    实际上、对于该值没有特殊要求、选择该值时还需要考虑以下几点: (1)考虑到偏置电流从 Vout 通过这两个电阻流向 GND、低电压模块将增加功耗;(2)最好不要选择太大的值、因为这可能会影响内部误差放大器的输入阻抗。 因此、对于这个、10k 可能是更好的平衡值。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    谢谢!

    客户将为此电阻器选择4.7k Ω。 我会建议您的答案。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、
    当然、4.7k Ω 应该正常。 请帮助您单击"解决"、谢谢。
    此致
    肖恩