Other Parts Discussed in Thread: LMR14006
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS560430 主题中讨论的其他器件:LMR14006
TPS560430X3F 在无任何负载的情况下消耗5mA 电流。
那么、我是否可以使用 LMR14006X 而不是 TPS560430X3F?
以下电路需要进行哪些更改?
输入- 6V 至24V
输出- 3.3V 600mA