This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A 的调整引脚电流

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765600/adjustment-pin-current-of-lm317a

主题中讨论的其他器件:LM317A

在网页 pf LM317A 中、

Iq (典型值)为0.05mA。

www.ti.com/.../LM317A

这与数据表第6页中的调节引脚电流50µA (典型值)相匹配。

调节引脚电流和静态电流是相同的。

是这样吗?

如果上述想法有误、请告知我们静态电流。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    静态电流是测量用于为线性稳压器供电的电流的方法。 静态电流是对流向 GND 的电流的测量;然而、由于 LM317A 没有 GND 引脚、此电流将流经 ADJ 引脚。 因此、ADJ 引脚电流也是为稳压器供电所需电流的测量值。

    非常尊重、
    Ryan