This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:检测短路/开路电池

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764450/bq34110-detecting-shorted-open-cells

器件型号:BQ34110

您好!  

我对 bq34110有几个问题:

是否 应该对多个电池组进行测试和平均值计算、或者是否有足够的电池组来为一种类型的电池创建配置文件/黄金映像?  

2. bq34110在处理多节(12+)电池时是否会检测到开路/短路电池?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jemma:

    1.应对多个电池组取平均值。 请确保值之间的差异很小。

    2.该器件没有电池开路/短路检测功能。 可以从器件读取电压和电流、但需要通过其他电路/逻辑执行检测。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个应该足够了。
    2.可以检测到电池开路,但我认为此电量监测计上不能检测到电池短路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    以下是几个后续问题:

    如何检测到电池开路?
    2.更换电池/A 电池组时会发生什么情况?

    此外、另一位员工回答了我的上述原始帖子、但他与您的答案相矛盾、我只是想确认您的信息是否正确。

    谢谢、
    Jemma
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan 是对的、没有真正的开路电池检测。 它可以通过断电进行伪检测。 在理论上、开电池实际上具有无穷大的电阻、因此是开路。 但是、无法检测到电池短路。

    如果更换了电池组、则必须重复调节循环。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在查看技术手册和数据表时、我必须错过了调节周期、这是否涉及完全耗尽新电池/电池组、然后再对其充电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jemma:

    没错。 它必须接近充满电(最好是充满电)、然后排放到7%以下(通常)。 如果 EDV_CMP 设置为允许 CEDV 而不是固定 EDV、则电压值会由于补偿而回弹、但该值可能会在日志中读取。

    此致、
    Bryan Kahler