This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS50601A-SP:能否通过 GPIO 驱动 EN 引脚?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS50601A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764495/tps50601a-sp-can-en-pin-be-driven-from-a-gpio

器件型号:TPS50601A-SP

该器件具有内部上拉电流源。  因此、EN 引脚可以悬空。

是否还可以从 MCU 的 GPIO 将 EN 引脚驱动为高电平(~3.3V)?

这会损坏电流源吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory、

    TPS50601A-SP 的 EN 引脚可由 GPIO 驱动、而不会损坏电流源。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel。。。只是为了澄清。 我们可以安全地使用 GPIO 将 EN 驱动为高电平(3.3V)和低电平(0V)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    由于 GPIO 信号未超出 EN 的绝对最大值、因此可以安全地驱动它。

    谢谢、

    Daniel