This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:热敏电阻上的误差如何转化为温度

Guru**** 2617115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765984/bq34110-how-the-error-on-the-thermistor-translate-in-temperature

器件型号:BQ34110

您好!

我们根据热敏电阻容差来查找温度误差。 例如、如果热敏电阻值比理论值高 X 欧姆、则温度会受到怎样的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们建议根据硬件设置的系数的内部计算来使用热敏电阻。 因此、我们强烈建议您不要使用与 Semitec 105AT 类型不兼容的热敏电阻。 这可能会导致性能非线性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、您是否还有一些数据、以便我们可以评估它的温度漂移与热敏电阻值。 我们正在采购电池组、我们可能被迫不使用完美适配器并评估其影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们确实有 char 数据、但我认为我们不会向客户提供曲线。