Other Parts Discussed in Thread: LP5907
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5907 关于 LP5907系列中不同封装选项的压降电压 V_DO:最坏情况下的压降为何取决于封装?
DSBGA 封装在 I_OUT=250mA 时的压降电压具有一个典型值120mV 和一个最大值250mV。 SOT23或 X2SON 选项未报告典型值、但最大电压现在为250mV、而不是200mV。 X2SON 封装在最坏情况下压降电压增加的原因是什么? 封装之间是否使用了不同的裸片? 如数据表图所示的压降电压。 18"压降电压与负载电流间的关系"、看起来非常欧姆。 与 BGA 相比、X2SON 封装是否具有额外的互连电阻?
此致、
Jeffrey