This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:更改系统中的化学类型

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765700/bq27510-g3-change-chemistry-types-in-system

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

在给定器件的数据表中、第18页上有一条注释:

化学 ID:
应使用 TI 提供的 Battery Management Studio 软件进行配置。
中还更新了默认开路电压和电阻表
与此步骤相关联的 Chem ID 0100十六进制文件。 请勿尝试手动更新报告的设备
化学成分、因为这不会改变所有化学成分信息! 始终更新
使用适当的软件工具(即 bqStudio)进行编程。


在可使用多种化学类型的器件(可由终端用户技术人员配置)或在未来可使用不同化学类型的器件中、如果化学 ID 只能通过 bqStudio 的外部应用进行更改、则这将是一个主要的缺点。

在实际应用中、这将导致拆除器件以访问 IC 端口、然后手动对 IC 执行更新。 此外、这意味着新电路板上的 IC 必须由 TI 进行出厂编程、否则在安装之前需要进行手动更新。

那么、我这里的问题是、如果可以通过电路中的微控制器来调整化学 ID、而不是使用 bqStudio 的外部工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jonathan
    您对这条评论的理解有误。 该注释用于电量监测计的初始评估和配置。 配置监测计并执行学习周期后、您将提取一个黄金文件、该文件可以是 srec 或 flashstream (bqfs 或 dffs)格式。 您可以使用主机控制器解析多个监测计上的闪存文件。

    请参阅以下应用手册:
    www.ti.com/.../slua801

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢
    Onyx