This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:bq27542-G1低温度下的 SOC 压降

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765738/bq27542-g1-bq27542-g1-soc-drop-under-low-temperature

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610GPCRB

您好!  

1.当电池端接电压达到时,SOC 将为0%。

  某些用例具有大峰值电流、时间可能会很短、在峰值电流之后、电流变为低电平、

一旦在端接电压下电压下降、 无论  峰值电流持续时间如何、监测计 IC 是否会直接将 SOC 更改为0%?

或电池电压过低的时间( ?????秒,则 SOC 更改为0%?

2.低温下的 SoC

当电池处于低温状态和电池放电期间、SOC 变化不是很顺利、可能会发生一些高压降、例如从40%下降到0%。

如何让 SOC 在低温下平稳显示、例如-10°C、-20°C  

3.我们将电量监测计 IC 用于智能手机产品,在使用过程中有一些高峰值电流?

这种大峰值电流将拉低电池电压、在这种情况下、如何获得性能更佳的 SOC?

此类应用是否有任何 reg?   我发现有一个寄存器 FConvEn、必须针对低温和高电流应用启用它? 未启用、会发生什么情况?

FConvTempEn、这需要禁用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的一些监测计、如 bq28z610和 bq27750、具有称为术语 v 时间的参数、可确保电池在报告0%之前的指定时间内保持低于该电压、但遗憾的是、该监测计没有该功能。 最好的办法是降低这里的端接电压
    请使用我们的在线工具 gpcrb 优化监测计以实现低温性能。
    3监测计能够跟踪这些峰值电流。 只要电压不会低于 termiante 电压、您就应该可以了。

    是的、应禁用快速缩放、即 fconv

    谢谢
    Onyx