This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:效率

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765757/tps92692-efficiency

器件型号:TPS92692

我使用 TPS92692驱动单个 LED、Vf=50.8V、If=1.3A、驱动器的输入电压为24V。 单个 LED 和两个并联 LED 的驱动器效率如何? 您能否分享不同负载条件下的效率曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abi:

    由于 TPS92692是一款控制器、因此效率主要取决于外部元件(功率电感器、FET、二极管等)。

    我们在以下链接中有一些曲线。 如果输入电压始终小于 VLED、则您将使用升压拓扑。 第一个链接更接近满足上述要求的功率级别。

    www.ti.com/.../tiduec3.pdf
    www.ti.com/.../slvub29.pdf

    谢谢 Tuan