This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176作为电流源和软启动电容选择?

Guru**** 2618055 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765799/lm5176-lm5176-as-current-source-and-soft-start-capacitor-select

器件型号:LM5176

您好!

我想在恒流源中使用 LM5176、例如 CC 10A ps。

如果我查看内部功能方框图、可以看到 Crrent 检测放大器的输出与内部参考电压45mV 进行比较、SS input.it 上的比较器时钟外部电容器可说、

CC 控制环路开关控制器至软启动,我的问题是如何正确选择 SS 输入上启动电容器的大小? 例如、如果开关频率设置为230kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    感谢您提出问题。

    当超过平均输出电流限制时、SS 电容器的大小应满足系统中可接受的延迟。 电容器越小、钳位响应就越快。

    谢谢、

    Garrett