This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:BQ25601D 在当前原理图硬件测试中、发现在设置寄存器02值后、它将返回默认值、从充电电流和读取寄存器值可以看出这一点。 是否存在任何电路图问题

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765780/bq25601d-bq25601d-in-the-current-schematic-hardware-test-it-is-found-that-after-setting-the-register-02-value-it-will-return-to-the-default-value-which-can-be-seen-from-charging-current-and-reading-register-value-is-there-any

器件型号:BQ25601D

问题描述:         

BQ25601D 在当前原理图硬件测试中、发现设置寄存器02值后、它将返回默认值、从充电电流和读取寄存器值可以看出这一点。

 

软件设置和测试方法:            

1.软件启动初始化设置一个单独的寄存器02位0x87。

测试现象:

在充电器工作之前的15秒内、充电电流为340mA、寄存器值为87。

 

充电15S 后、充电电流突然变为1.1A、寄存器值为 A2。

 

2.在软件正常工作后分别设置寄存器02。 测试现象与上述相同。

 

3.软件启动初始化设置寄存器00-07 (02为0x87)、测试现象与上述相同。

 

4.在软件正常工作后设置寄存器00-07 (02为0x87)。 测试现象与上述相同。

 

注释

电池没有问题            

此时、电池电量不足、电量耗尽。 ,不在 CV 模式下。

 

原理图是否有任何问题? 请给我一些建议。 谢谢!

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在另一个主题中回答了您的问题。