请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 你(们)好,
请告诉我 Qmax Pack 在有关 CB PF 的以下函数中的含义:
[MAX (Qmax Cell 1..4)–MIN (QMax1..4)]/Qmax Pack×100 < QIM:Delta 阈值
它是 Max (Qmax Cell 1..4) 还是测量仪表 DF 中的值?
谢谢!
BR、奕迅
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,
请告诉我 Qmax Pack 在有关 CB PF 的以下函数中的含义:
[MAX (Qmax Cell 1..4)–MIN (QMax1..4)]/Qmax Pack×100 < QIM:Delta 阈值
它是 Max (Qmax Cell 1..4) 还是测量仪表 DF 中的值?
谢谢!
BR、奕迅