This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:SCD 期间 BQ40Z50锁存问题

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765924/bq40z50-bq40z50-latch-question-during-scd

器件型号:BQ40Z50

你(们)好。

当在 SCD 中锁存时、锁存器将在复位时间后复位。

为了获得安全认证、我们的客户将保留超过1小时的短路保护。

因此、FET 将定期导通和关断、FET 将具有高损坏风险。

我们是否可以通过检测到负载被移除时它只能恢复的方式来设置或设计它?

谢谢!

锁存复位([NR]= 0)

SafetyStatus ()[ASCDL]= 1和

DA 配置[NR]= 0和

PRES 引脚上的低-高-低转换

SafetyStatus ()[ASCDL]= 0

如果 SafetyStatus ()[ASCD]= 0、则 OperationStatus ()[XDSG]= 0。

锁存复位([NR]= 1)

SafetyStatus ()[ASCCL]= 1和

对于 SCD:复位时间、DA 配置[NR]= 1

SafetyStatus ()[ASCDL]= 0

如果 SafetyStatus ()[ASCD]= 0、则 OperationStatus ()[XDSG]= 0。

BR、奕迅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、伊斯天、

    不可以、唯一可以执行此操作的方法是 NR 设置为0、并且您在锁存后检测到电池组移除。 如果 NR =1、它将始终重试。 您请求的内容需要更改固件。 我认为现在这是不可能的。