This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:OT_FAULT_LIMIT

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765966/tps53647-ot_fault_limit

器件型号:TPS53647

大家好、团队成员

将 OT_FAULT_LIMIT 从默认的125C 更改为140C 或150C 的完整命令集是多少? 客户询问

非常感谢、

Faizul Bacchus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faizul、

    根据数据表中的电子表格、过热保护的热关断温度不能设置为高于125C。 仅支持以5C 为增量的90C 至125C。 这样做是为了保护功率级内的 FET、这些 FET 的额定结温不高于125C。

    如果客户仍想调整此阈值、则可以根据数据表中的表7对寄存器4Fh 执行写入字命令。 该命令中的数据应按照第56页的寄存器描述以线性格式(在第7.6.1.3节中描述)进行格式化。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen