This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:用于 sysboot 的 USB1 DFU 的 TPS65916

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916, AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765411/tps65916-tps65916-for-usb1-dfu-for-sysboot

器件型号:TPS65916
主题中讨论的其他器件: AM5718

如果我使用 TPS65916、那么如何在器件模式下配置 USB1。在 TPS65916 VBUS SENSE 中、NRESWARM 复用。

在 ROM 引导模式下、如果我将 TPS65916用作 AM5718的 PMIC、USB 电缆检测将如何发生? 我想在 DFU 中使用 USB1加载 uBoot 和 MLO。

以下主题提到定期将 GPIO 配置为 VBUS 检测。 ROM 引导加载程序会执行此操作吗? 对于 ROM 引导的 USB1 VBUS 检测、您建议使用什么机制。

e2e.ti.com/.../625606

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rakesh、

    默认情况下、PMIC 将设置为 NRESWARM、并使用寄存器 PRIMARY_SEARD_PAD1在启动后更改为 VBUS。

    我将此主题移至处理器论坛、以了解有关引导加载程序的更多问题。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    处理器 ROM 独立于 PMIC、它们不进行通信。 您需要使用外部逻辑来驱动 PMIC 上的 POWERHOLD = 1、这将启动其 OFF2ACT 序列、只要 POWERHOLD = 1或在 PMIC 上设置 DEV_ON 位= 1、它也将保持开启状态。 在 PMIC 释放 SoC 的 PORz 之前、还需要设置 sysboot 信号以进行 USB 引导。 ROM 从此处开始其 USB 引导器件轮询。

    此致、
    Ahmad