This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:在插头型 C 充电器上,电池电压会立即上升100 - 250毫伏

Guru**** 2810795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765476/bq25892-on-plug-of-typec-charger-the-battery-voltage-immediately-shoots-up-by-100---250-milli-volts

器件型号:BQ25892

您好!

我正在使用容量为4.35伏的锂电池。 当我插入任何 Type-C 充电器(PD 或 BC1.2)时、电池电压会立即上升100 - 250毫伏。 但是、当我断开充电器并测量电池电压时、它显示的值较小。 重现此方案的步骤:

1) 1)测量蓄电池电压
->测得的电池电压为3.8V
2) 2)连接 Type C 充电器(现在、电池处于充电状态)
3) 3)测量蓄电池电压
->电池电压测量值为 b/w 3.9V 和4.05V
4) 4)移除 Type C 充电器(现在、电池处于 DIS-Charging 状态)  
5) 5)测量蓄电池电压
->电池电压现在降至 b/w 3.81V 至3.85V

需要了解为什么电池电压在连接后立即击穿 TypeC 充电器并在断开充电器时下降。

我收到了 Eric 的回复:

插入适配器后、充电以充电电流 Ichg 开始。 当电流 Ichg 通过电阻时、将产生压降、其中包括电池保护器 Rds-on、PCB 布线电阻和电池内部电阻等 未插入适配器时没有此类压降。

但是、当从平台上移除 TypeC 充电器时、我看到电压从4.05v 降至3.8v。 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkatappa、

    您在哪里测量电池电压、靠近 IC 的 BAT 引脚或更远的位置? 如果在 BAT 引脚附近测量且充电器正在充电、因此将电流从 BAT 引脚推至电池组、则此电流将导致电池组的电阻(PCB 走线、连接器等)上出现压降。 如果您通过拉高/CE 引脚或将 CE 位拉低来禁用充电、电压增加是否会消失?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的回答。

    我将测量远离充电器 IC 的电池电压。  

    是的、如果我通过 CE 位禁用充电至低电平、则电压增加将消失。

    以下是所执行的步骤:

    1) 1)引导系统、仅连接电池并测量电池电压
    ->测得的电池电压为3.8V
    2)连接 Type-C 充电器(现在、电池处于充电状态)并立即测量电池电压
    ->电池电压测量值为 b/w 3.9V 和4.05V
    4) 4)移除 Type-C 充电器(现在、电池处于"正在充电"状态)并立即测量电池电压
    ->电池电压现在降至 b/w 3.81V 至3.85V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkatappa、

    因此、这意味着从测量点到实际电池(或可能是电池阻抗本身)的迹线/导线/连接器等电阻乘以从 BAT 引脚流出的电流会重新产生压降。 这对电池或充电器来说不是问题、只是充电器将进入 CV 模式并开始提前逐渐切断充电电流、这意味着充电时间将会更长。