This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:检查合适的设计解决方案

Guru**** 2617695 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164, LM5145, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765840/lm5145-check-suitable-design-solution

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件:LM5164LM5160

大家好、我的客户有设计要求  

输入电压35V~70V

输出电压12v5A (最小2A)

Cholk 低于15uH (首选10uH)

瞬态+-10%

请帮助为这种设计推荐合适的器件、如果不是转换器、则控制器正常。

希望部件的交货周期较短

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将向产品专家提出您的问题。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    LM5164和 LM5160转换器分别为100V/1A 和65V/2A。 要获得更高的电流能力、请考虑使用 LM5145控制器。

    区域、
    Tim