This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:22uH SEPIC 模式

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765804/lp8863-q1-sepic-mode-with-22uh

器件型号:LP8863-Q1

大家好、团队、

我是否可以知道在 SEPIC 模式下将22uH 电感器与 LP8863-Q1搭配使用时是否存在任何补偿问题?

表54中的说明。 SEPIC 开关频率的电感值、没有22uH 选项。

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用 SEPIC 拓扑时、可以减小电感器值、因此表中没有22uH 选项。 我们认为15uH 电感就足够了。 但是、如果您想使用22uH 电感器、应该仍然可以。