This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:减少输出纹波

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763399/tps63051-reduce-output-ripple

器件型号:TPS63051

大家好、我正在检查 TPS63051评估板、需要降低输出纹波电压。

我的器件在激活时消耗大约30mA 的电流、在转换时消耗大约2mA 的电流。 在这个电流下、我看到 TPS63051输出电压纹波大约为15mVp、这太符合我的需求了。  

为了减少纹波、您建议使用什么? 低于5 mVp 的东西是可以的。 它适用于电池供电的可穿戴设备、因此占用空间是相关的。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我忘记提到效率也很重要。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我在 Vout 上放置了一个220uF 的电容器、并且输出电压纹波已降低至5mVp。

    在数据表(第15页)中、建议作为输出电容器的最大值为100uF、电感器为1.5uF。 220 μ F 电容器是否存在任何问题?

    您是否认为最好将2.2uH 电感器与220uF 输出电容器配合使用、以减少电压纹波? 您能否推荐一些电感器/电容器来降低纹波?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcelino、您好!

    TPS63051没有输出电容的最大限制。 (请参阅数据表部分:"9.2.2.3.2输出电容器")

    如果220uF 的尺寸是可以接受的、则是可行的解决方案。 1uH 电感器将进一步降低纹波。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我还在考虑使用2.2 μ H。

    您对这些电感器有什么看法? 它们是否适用?
    - XEL4020-222MEC
    - DFE322512F-2R2M=P2

    Coilcraft 1的 DCR 为38.7 m Ω、Murata 的 DCR 为66 m Ω。 您认为 TPS63051在使用 Coilcraft 电感器时的效率要比使用 Murata 时高得多吗? 就占用面积和价格而言、我更喜欢 Murata 电感器、但如果与其他电感器相比效率要好得多、我想我会选择它。

    谢谢、很抱歉、有太多问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marcelino:

    很难判断哪一个更好。 DCR 较低的那个往往会更好、但可能并不总是如此。 交流损耗在这里也起着重要作用。
    最好是测量此值。 但是、我手头没有可用的线圈。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    最后、我将使用 XFL4020-152MEC 电感器、输出电容器将并联为2x100 uF、1x47 uF 和1x10 uF、以降低 ESR 并降低纹波。  

    您对此解决方案有何看法?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcelino、您好!
    我可以确认、这种组合通常会将输出纹波降低至<5mV。
    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!