This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:最大输出功率

Guru**** 2757975 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765548/ucc28056-maximum-output-power

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件: UCC28180

UCC28056的最大输出功率是多少?

根据数据表、它高达300W。

我们可以将 UCC28056用于350W 或400W 输出电路吗?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kohei-San

    UCC28056数据表上的300W 限制是一项准则、并非硬性限制。 UCC28056的输出功率高达350W 或400W。

    UCC28056面临的挑战是它是转换模式、因此当功率水平超过300W 时、流经电感器的纹波电流会变得足够大、从而开始导致过多的损耗并限制性能。 UCC28180等 CCM PFC 控制器具有低得多的电流纹波、因此它们不存在此问题、因此在该功率级别更受欢迎。 如果您想了解有关此内容的更多信息、请观看以下视频 training.ti.com/pfc-not-dummies

    此致、
    Eric