This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/UCD3138A:如何启动 ucd3138A。的开环工程

Guru**** 2469960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138A, UCD3138ALLCEVM150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764968/compiler-ucd3138a-how-can-i-start-a-open-loop-project-of-ucd3138a

器件型号:UCD3138A
UCD3138中讨论的其他部件

工具/软件:TI C/C++编译器

现在,我想写一个关于 LLC 半桥电路的代码,我使用的器件是 ucd3138A,我应该做什么?我怎么能启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在此处下载半桥 LLC 的 EVM 代码:

    www.ti.com/.../UCD3138FW_LLC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是,它不是开环代码,固件是闭环代码。我已经尝试过该代码,它不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您是对的、它不是开环的。  我们从未实际执行过开环 LLC 代码。  在谐振模式下启动时会出现问题、因为滤波器的输出端以零开始、DPWM 永远不会触发、因此它永远不会触发滤波器。

    我尝试使用预设并在滤波器上使用强制启动功能将值放入其中一次、但我在使其正常工作之前已经用完了时间。  因此、我不知道半桥 LLC 的任何开环示例代码。  

    对于闭环代码、由于我们以 PWM 模式启动、因此这不是问题。  PWM 模式会使事情发生、因此当我们切换到谐振模式时、DPWM 中有一个很好的数字。  

    您需要它的目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设计了 LLC 电路、我使用了来自 ti,但无 PWM 输出,的代码、因此我 Wang 尝试了 openloop 代码以确保软件没有错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设计的 LLC 电路,就像 UCD3138ALLCEVM150,一样、我使用了 TI 的 LLC 代码、但没有 PWM 输出、它不起作用。 因此、我希望使用开环 LLC 代码来调试 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的电路板与 EVM 相同、它将在轻负载时支持 PWM 模式、因此您可以使用开环 PWM 进行测试。  如果您观看 UCD3138视频培训、您可以找到几种不同的方法来生成开环 DPWM 信号。  您必须调整应用的频率和死区时间、但这并不是很困难。  实际上、通过使用第一个练习 DPWM 的实验、您甚至可以对谐振曲线上的某个点进行静态仿真、这非常适合调试。  

    training.ti.com/ucd3138-digital-power-training-series

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 使用过代码,它是 PWM 输出正常,但拓扑是 HSFB?我不确定该培训代码是否可用于 LLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    技术实际上是降压。 因此、您需要根据自己的需求对其进行修改。 实验2介绍了如何仅使用 DPWM 事件寄存器来控制具有任意时序的 DPWM。 因此、您可以设置一个固定的时序、以匹配 LLC 所需的时序。 您可以从 DPWM0上的初级侧 FET 开始、并尝试各种时序以查看电路板上发生的情况。

    如果您还有同步 FET、则必须添加另一个 DPWM 来处理同步 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,如果占空比和死区时间合适、我需要修改的是事件时间? 对于我的 LLC,、尽管采用了拓扑?、代码仍然有用,如果为真我将尝试修改培训 Code。实际上我已经调试了 lab2、lab 3以输出驱动器信号。我害怕使用错误的拓扑。它会 对我有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要确定所需的时间。  在实验练习2中、您可以将所需的任何时序输入到事件寄存器中。

    我首先要为两个相位提供一个较短的导通时间、假设您的初级 FET 位于 DPWM0上、使事件1可能在200nsec、事件2在事件1加上所需的脉冲宽度。  然后将事件3设为周期的一半加200 nsec、将事件4设为事件3加上所需的脉冲宽度。  

    在这种静态情况下、您可以将事件1设置为零、但在动态系统中、您希望将其保留在周期开始时的事件更新窗口之外。

    在为 FET 供电之前、您需要查看示波器上的时序、并立即获取时序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好 的、我将按照您的步骤进行调试、很快就尝试代码,非常感谢您、