请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455A-Q1 主题中讨论的其他器件: BQ76PL455A
大家好、
我正在使用适用于 EV 的 BQ76PL455A-Q1进行电池管理系统设计。 我的设计中使用了2个 BQ76PL455A-Q1 IC。 我无法创建这2个 IC 与主微控制器之间的菊花链通信。
我发表了以下意见:
单芯片通信工作正常。 我在连接2个 IC 和通信方面遇到问题
2.一旦我唤醒基板、VIO-基板为5.3V、 VIO-TOP 板最初变为5.3V、有时变为0V。 为什么会发生这种情况?
3.我无法读回 BQ76PL455的器件地址值。
请查找下面随附的原理图代码段。 (芯片1是基板、芯片2是顶部板、未针对多芯片通信组装 R26和 R25)
请帮我解决问题。
谢谢
Ritul Shah