This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:ISET2的电流控制问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765838/bq24090-problem-at-current-control-with-iset2

器件型号:BQ24090

您好!

我正在尝试使用 BQ24090为我的百利器充电。 当我将 ISET2设置为低电平时、充电器会将电池充电至 R38 (R ISET)、但如果我将 ISET2设置为高电平、则它会下降太多、比如120mA 130mA、并且不稳定。 比如、它尝试增加电流、但有一些东西不会让它降低。 我不知道为什么。 它应该是500mA、对吧? 这是什么原因? 谢谢你。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    仔细检查 ISET2引脚电压、看起来该引脚处于 C_ISET 信号的控制之下。 使用示波器检查信号、以确保其为高电平或低电平。 浮动条件会将电流限制为100mA。

    ISET2引脚将对 USB 或适配器的输入-输出电流进行编程:
    LOW = ISET -由 R38电阻器设置的1k 电流将电流设置为大约540mA
    HIGH =500mA --最大电流限制为500mA
    float=100mA --最大电流限制为100mA