This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420-Q1:输出过压期间的电源正常输出功能

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765739/lm26420-q1-power-good-output-function-during-output-overvoltage

器件型号:LM26420-Q1

您好!

数据表(SNVSB35)的图33显示了电源正常滞后运行。  在上面参考图33的文本中,它显示:“...,在输出电压超过 a...设定点的+/- 14%之前,它不会被拉低。”。

这是否意味着输出电压大于1.14 *输出电压、SET 的过压事件会导致 PG 变为低电平?

换句话说,PG 是否像窗口比较器一样工作?

谢谢你

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    迟滞有两种类型:时间和电压。  当输出超过+/- 14%时、PG 不会置为低电平、直到~ 7.5 μ s。  这是用于防止干扰触发的时间迟滞。 则存在4%的电压迟滞。  输出电压必须在 PG 重新置为高电平之前恢复在+/- 10%范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、欠压限制不仅较低、而且过压情况下触发 PG 低电平的限制也较高。 是这样吗?

    此致
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、

    没错、过压和欠压条件都被检测到。