This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62290:TPS62290加热和短路问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764068/tps62290-tps62290-heating-and-short-issue

器件型号:TPS62290

大家好、我在我的项目中使用 TPS62290DRVT 稳压器 IC 将5V 转换为3.3V。 我有以下问题。 该 IC 通常会短路、导致我项目 PCB 中的热量大幅散热。 SW 引脚是与接地引脚短路的引脚。 这种短路/发热问题偶尔会发生、每当我用同一部件的新 IC 替换它时、电路板就会再次正常工作。 但是、经过一段时间或经过如此多次的使用后、即使是使用新 IC、问题也会再次出现。 是否有人可以为我提供此问题的解决方案? 我还需要解释为什么这一问题只是偶尔发生而不是每次发生。 请尽快答复我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    为了向您提供支持、我需要更多信息。 如果您认为合适、您可以发布原理图和布局、也可以转发到我的个人电子邮件。 我也很高兴收到有关您申请的其他详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Alfonso Furio]Hello、
    为了向您提供支持、我需要更多信息。 如果您认为合适、您可以发布原理图和布局、也可以转发到我的个人电子邮件。 我也很高兴收到有关您申请的其他详细信息。

    [/报价]

    您好、请找到我的项目随附的电源部分原理图供您参考。 我在电路板中使用 USB 3.0主机端口和 USB Type-C 插座。 此电路板由总线供电、因此输入5V 来自 PC 中的 USB 3.0主机端口。 在该5V 输入下、我使用各种稳压器、以 U9、U10、U11、U12、 来分别生成3.3V、1.2V、1.8V、2.7V 电压。 上述问题与用于将5V 转换为3.3V 的 U9 IC 有关。 该 U9稳压器通常会短路(SW 和 GND)、也会导致巨大的热耗散。 请在 possible.e2e.ti.com/.../Power-Regulators-Schematic.pdf 上尽快回复此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查您的原理图、  建议您遵循我们的文档。 不建议在 输入端使用铁氧体磁珠、 这样您可能会因过压而严重损坏器件(同时考虑输入端的5V 电压)。 有关更多详细信息、请参阅本文档:www.ti.com/.../slvu217.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果问题出在输入侧放置铁氧体磁珠、那么是否还应移除 U10、U11和 U12等其他稳压器 IC 中的输入铁氧体磁珠? 您能否告诉我、尽管使用了铁氧体磁珠、其他 IC 仍不会受到影响的原因? 尤其是 U10 IC、因为它还具有5V 输入! 所有稳压器 IC 仅来自 TI。 请尽快答复我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在原理图中、不同的 IC 与具有容差的不同铁氧体磁珠组合在一起、因此不太容易预测行为。 我可以建议进行一个小型实验;您可以使用跳线或0欧姆电阻器来更改铁氧体磁珠、更换出现故障的 IC 并查看问题是否再次出现。 极有可能器件被电气过载损坏。 该铁氧体磁珠会改变输入端的传递函数(充当电感)、并且可能会放大一些噪声分量(由于高侧 MOS 中的电流形状)、从而在输入端产生过冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 我已经执行了您提到的实验。 对于有缺陷的 IC、我用0欧姆电阻替换了铁氧体磁珠(也更换了有缺陷的 IC)。 到目前为止、电路板上没有问题、它成功通过了12小时的长运行测试。 但即使是之前的电路板也成功通过了安装铁氧体磁珠的24小时长运行测试。 因此,我不能得出结论,认为上述问题已经完全解决。 您能否确认铁氧体磁珠是否是导致我提到的问题的唯一问题? 如果有任何其他差异、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Muhammed Junaidh M