This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:如果我想使用 LMR14030替代 LM73605、会存在哪些风险?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030, LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765748/lmr14030-if-i-want-to-use-lmr14030-to-replace-lm73605-what-risks-may-exist

器件型号:LMR14030
主题中讨论的其他器件: LM73605

您好!

目前、我正在考虑 使用 LMR14030替代 LM73605。 工作电流限制为3A。

并且无需"启动至预偏置负载、固定或可调软启动时间以及跟踪"

您能不能帮助弄清楚这两种类型之间的区别。 可能存在哪些风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗卡、您好!

    LMR14030应用需要外部肖特基二极管、其他主要区别在于 TON-MIN 和短路保护模式。

    您的设计中的输入电压范围、输出电压、目标 Fsw 是多少?