This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066:关于计时器操作

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765633/lm25066-about-timer-operation

器件型号:LM25066

您好!

请告诉我有关计时器操作的信息吗?
我想屏蔽 LM25066启动时序的浪涌电流。

1.当电源开启定时时、定时器引脚是否工作?
  我想使用 CTIMER 屏蔽唯一的浪涌电流。
数据表中有两种解释。

(1)

(2)



请告诉我其他屏蔽浪涌电流的方法。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    当您说要屏蔽浪涌电流时、您是否意味着您希望控制器忽略浪涌电流?
    您能帮助我们了解您为什么要这样做吗?
    您对启动时间有限制吗?

    通过使用 dv/dt 启动、选择了 CDV/dt、这样浪涌电流就会被钳位到低于设置的电流限制和功率限制的值、而不会触发电流限制或功率限制。 但是、这将增加启动所需的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen-San、

    感谢您的回答。

    〉当您说要屏蔽浪涌电流时、是否意味着您希望控制器忽略浪涌电流?
    →是。
    〉您能不能帮助我们了解您为什么要这样做?
    →当电流限制工作时、输出电压会下降。
    我想开始、这样就不会发生压降。

     〉您对启动时间有限制吗?
    →让我检查一下、我会再回来。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    如果没有浪涌电流限制、输入电压会下降得更多。 这是因为、如果您不限制浪涌电流、浪涌电流可能会非常高、从而根据源阻抗导致 Vin 大幅下降。
    如果您非常关注启动期间的 Vin 下降、而不关心启动时间、最好使用基于 dv/dt 的启动。