This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5034:LM5034补偿

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761889/lm5034-lm5034-compensation

器件型号:LM5034

您好!
我们使用 LM5034反激式应用、规格如下
输入电压:43
输出电压:24V
无负载
频率:200kHz


如果 IO 变为 Increase (增加),则上升启动 Vcomp。
当 Vcomp 达到1.7V 时,Comp 引脚脱离振荡。
为什么出现 COMP 引脚的波形?
它是否与斜率补偿相关?

请您详细说明一下。
COMP 引脚、如下所示

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gene
    不正确的斜率补偿将为您提供非常不规则的开关模式、其中占空比从一个周期快速变化到下一个周期、而这个振荡看起来太规律、不是由斜率补偿引起的。

    当反激式转换器从非连续导通模式更改为连续导通模式时、应检查振荡是否开始。 最简单的方法是查看开关的 VDS。

    当系统从 DCM 移动到 CCM 时、环路增益显著增加、环路补偿网络可能不正确。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gene

    我没有听到您的声音、因此我假设您已经解决了问题。 如果您需要进一步的帮助、请随时重新发帖、但现在我将关闭此主题。

    此致
    Colin