This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54308:当 WEBENCH 的原理图窗口中更改 L 参数时,可以生成 PDF 文件#39;t。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765161/webench-tools-tps54308-pdf-file-can-t-be-generated-when-l-parameter-is-changed-in-the-schematic-window-of-webench

器件型号:TPS54308

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 大家好、

 我的一位客户 尝试将 WEBENCH 用于 TPS54308。

 但是、当 WEBENCH 的原理图窗口中的 L 参数发生更改时、无法生成 PDF 文件。

 是否有任何方法可以避免该问题? 如果答案是否定的、是 WEBENCH 错误、您可以解决这个问题吗?

 感谢您的行动。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    目前、如果修改了参数、Webench 工具无法生成 PDF 报告。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    您是否有任何修改计划、以便在更改 L 参数时可以生成 PDF 文件?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要与模型团队保持一致、我不确定是否可行。

    肖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    我明白了。 希望车型团队修改 WEBENCH。
    请告诉我 PDF 生成何时可用?

    谢谢您、祝您一切顺利、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉,我不知道。

    肖恩