This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:PFM 模式下的 VREF 精度

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763761/tps61021a-vref-accuracy-in-pfm-mode

器件型号:TPS61021A

您好!

我的协作者想知道在 PFM 模式下、FB 引脚上的 VREF 精度是多少。 我在去年早些时候看到了一个关于此主题的类似问题、即折返条件:

 -测量条件

・μ A 输入电压:1.8V 至3.2V
・输出电压3.3V

链接:  

775mV 至825mV 适用于所有输入和输出条件、还是仅适用于 Seishin 所询问的条件?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚从工程师那里听到过反馈、并了解有关输入和输出条件的更多信息:

    输入电压为:1.0V~3.15V

    输出电压为3.3V

    ~电流为:10 μ A 100mA、典型平均电流应为20mA、电流为循环脉冲(周期时间约为1~2ms)

    请告诉我在这些条件下、VREF 引脚在 PFM 模式下的精度是多少。 谢谢!

     

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    775mV 至825mV 适用于所有输入和输出条件。 它与输入电压、输出电压和负载条件无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Helen、感谢你们的大力支持!

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。 祝您好运!