This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS72615复位引脚允许的最大电流

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS726, TPS746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765075/tps72615-reset-pin-maximum-allowed-current

主题中讨论的其他器件:TPS726TPS746

TPS72615 -复位输出 FET 可安全灌入的最大电流是多少? 数据表指定了700uA 电流、可保证最大输出为0.4V、我希望运行更多电流(~2mA)来点亮 LED。  

抱歉、器件型号字段无法识别 TPS72615器件、因此我将其保留为通用器件。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用建议的最大灌电流(对于 TPS726为700uA)来表征和测试 RESET 和 PG 引脚的输出低电压规格。 如果可能、我建议使用复位输出来驱动外部晶体管、该晶体管可以为您的应用中的 LED 灌入足够的电流。

    或者、TPS746是一款1A LDO、其 PG 引脚能够在输入电压为2.75V 或更高时吸收高达2mA 的电流。 您可以在以下 TI 网站上搜索具有支持您的应用要求的复位或 PG 功能的其他 LDO:

    http://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!