This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010015-AC 至 DC 电源_变压器样片和数据表可用性

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764726/tida-010015-ac-to-dc-power-supply-_transformer-sample-and-datasheet-availability

主题中讨论的其他器件:TIDA-010015

大家好。

我们计划在新设计中使用 TI 电源。 但我们的主要问题是如何获得设计中使用的同一个变压器(BOM 中提到的变压器)。在搜索制造商网站时,我找不到确切的器件。 似乎是专为 TI 开发而设计的。  

任何人尝试获得与之前 TI 参考设计中使用的变压器相同的变压器,获得相同部件的可能性是什么。请建议我采用可能的方法。

我已经提到了设计中使用的 TI 型号和变压器以及制造商详细信息...

TI 参考设计- TIDA-010015

变压器器件型号:PQ3230

变压器制造商:Payton。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Salil 先生,Ram 先生,您好。
    请告知我们上述问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balasubramani、

    Wurth Electronics 提供这些磁性组件。 其部件号为750344127、750344128和750344129。

    此致、

    Salil