您好!
当充电电流超过 Chg Current Threshold 并且超过 Chg Inhibit Temp High 或者低于 Chg Inhibit Temp Low 时 ,Xchg 和 CHG_INH 永远不会改变它们是(0)。
当充电电流低于 Chg Current Threshold 且超过 Chg Inhibit Temp High 或低于 Chg Inhibit Temp Low 时,CHG_INH 会更改为 A (1)。
是否需要某种功能才能使此功能正常工作?
根据文档 SLUA664第2.2和2.3节、这应该起作用。
CHG 抑制温度低= 0 C
CHG 抑制温度高= 40°C
温度 HYS = 5 C
CHG 电流阈值= 50mA
感谢你的帮助