This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:充电模式问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763909/tps2546-charging-mode-question

器件型号:TPS2546

直升机

将 CTL1~3的 HW 作为考虑因素。 请帮助您建议包含最常用的充电应用程序(Android/Apple)。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ、

    这是一个很难回答的问题、但不能更详细地描述您的系统:

    如果您能为我回答这些问题、我可以提供更好的建议。

    1.您是否需要数据直通来支持完整的 USB 通信?
    2.您的 MCU 是否可以在您更改模式时更改 CTRL 行的配置?
    3.您的电源是否具有您想要支持的最大电流?

    如果您能回答这些问题、我会给您一个建议。

    谢谢、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chuck。
    你好。
    请参阅以下内容。 感谢您的帮助~
    1.您是否需要数据直通来支持完整的 USB 通信?
    答:我们需要,因为 NB USB 端口支持 BC1.2

    2.您的 MCU 是否可以在您更改模式时更改 CTRL 行的配置?
    答:目前没有 MCU 来控制它,因此请查看是否有纯硬件模式控制。

    3.您的电源是否具有您想要支持的最大电流?
    A:5V 1.5A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ、

    根据您的要求、您的客户需要将 TPS2546配置为 CDP。 这将需要将 CTL1、2、3连接至高电平、并将 ILIM_SEL 也连接至高电平。

    这将通告1.5A 电流并支持通过数据通信。

    如果您的问题完全得到解答、请单击已解决的客户问题。 如果我没有收到您的回复、我会将回复移至几天内解决的 TI 问题。

    如果您有任何其他问题、请发送电子邮件给我们、我将为您提供支持。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chuck。
    感谢您的帮助~