This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:电池在低温下放电时 FCC 不会改变

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765102/bq27542-g1-fcc-not-change-when-battery-discharge-at-low-temperature

器件型号:BQ27542-G1

您好、先生:

   当我们在室温下以1300mAH 为电池充满电时、

和放电温度为-5°C 和5°C、

FCC 仍然保持与室温相同、

这是否是不正常的行为?

FCC 应在低温时变化?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rock
    您是否有显示行为的日志? 您需要查看真正的 FCC 寄存器,这就是将发生变化的内容。 平滑特性很可能会使经过滤的 FCC 保持恒定、这是报告的内容。
    谢谢
    Onyx