This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65105:故障模式下的 REF 引脚状态

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764995/tps65105-ref-pin-status-in-fault-mode

器件型号:TPS65105

您好!

我们在医疗设计中使用 TPS65105 ...

我们需要检测保护何时将 IC 置于故障(研究)模式...

因此、我们考虑监控 REF 引脚、假设它在此状态下变为低电平...

我的理解是否正确? 还有更好的方法吗?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年1月23日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vicenzo:

    只要输入电源可用并且器件的使能输入(EN)处于激活状态、VREF 就会保持上升。 由于故障情况而导致器件关断不会使 VREF 变为低电平。 我建议监控器件的电源输出之一(VO1、VO2、VO3)、因为这些电源轨上的电压在关断期间会下降。

    此致、
    辽卡特