Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8860-Q1 大家好、
您能否查看以下 LP8860-Q1的 ILED 公式?
对于 DRV_EN_EXT_LED_CUR_CTRL = 0、 ILED 公式如下。
disp_cl1_current = 1023
DRV_LED_CURRENT_SCALE = 80mA
DRV_OUTx_Corr = 0 %
使用上述配置时 、ILED 的计算公式如下。
ILED = 1023 / 4095 x 80 x (0+100)/ 100 = 19.985
-> 正确吗?
->单位是多少(mA 或 A)?
谢谢、
Sam Lee