This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:VCC=0V 条件

Guru**** 2511765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000, BQ2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764226/bq2000-vcc-0v-condition

器件型号:BQ2000

您好!

我们收到了客户关于 bq2000的问题。
请帮帮我们。

[问题]
我们的客户正在考虑使用 bq2000来连接原理图。 在这种情况下、当缺少直流输入时、存在 BAT 和 TS 引脚电压。
根据 bq2000EVM 的用户指南、建议在连接电池后应用直流输入。 因此、我们假设 BAT 引脚可用于此用途。 但我们无法确定 TS 引脚是否正常。 请向我们提供您对以下问题的反馈。

e2e.ti.com/.../bq2000-Schematic.pptx

-是否有任何关于这种使用的问题?
-根据数据表、任何引脚上的绝对最大额定值为 Vcc。 我们是否应该避免在 Vcc=0V 条件下的任何引脚上施加任何电压?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    避免将任何引脚设置为低于 Vcc = 0V。 VCC 用作其中两个安全功能的源。 例如、设置最大充电时间和温度监控配置。
    在所附的原理图中、LDO 的输出用作 TS 引脚上分压器网络的源。 这是有具体原因吗? 如数据表中的图6所示设置电阻器网络将更有益处、因为 RT2与 R_NTC 并联会支持较低和较高的温度阈值。
    确保 BAT 和 TS 引脚处于正确的电压范围内、以使充电器正常工作。 (V_LBAT < VBAT < V_MCV 且 V_HTF < VTS < VLTF)

    此致、
    Alejandro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    镍氢电池内置在其应用中。 因此、至少在 Vcc=0V 条件下存在 BAT 引脚电压。 我们认为这种用法是可以的、因为 EVM 用户指南中的设置过程建议在连接电池后连接充电电源。 这是我们的底纹正确吗?

    关于 TS 引脚、他们希望通过 bq2000和 MCU 监控 NTC。 当没有直流输入时、应通过 LDO 施加 NTC 电压。 这就是他们需要 LDO 的原因。 但我想我可以跟他们讨论他们是否可以更改原理图。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南中介绍的设置过程是如何在为电池组充电时设置 EVM。BQ2000用于快速充电管理、仅提供电池充电的安全功能。

    当存在输入电源时、IC 可通过 TS 引脚和 BAT 引脚上的电池电压来监控 NTC。
    如果没有直流输入、则 IC 将无法具有正常工作的电池电压/温度监控电路。 因此、它们必须通过 MCU 进行监控。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 我和客户讨论过、他们会将原理图更改为在 Vcc=0V 条件下 TS 引脚的电压不存在。

    那么、让我确认一下这种用法。 当缺少直流电压且 IC 不符合预期的功能行为时、是否可以在 BAT 引脚上施加电压?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如上所述、如果没有直流输入、则 IC 将没有功能电池电压监控电路。 因此、在 BAT 引脚上施加电压不应成为问题。 回想一下、任何引脚上的绝对最大额定电压为 Vcc。
    此外、为了实现正确的充电行为、确保 IC 运行时(存在输入电源) BAT 引脚上的电压处于范围之内、V_LBAT < VBAT < V_MCV。