This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有类似 BQ25890的集成电路以及 USB 3.0 PD?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765530/is-there-an-ic-like-the-bq25890-with-usb-3-0-pd

主题中讨论的其他器件:BQ25890BQ25703A

可以通过 USB-C 获取20V 输出电压并为单节锂聚合物电池充电的东西吗?  

我目前使用 BQ25890作为一体式 USB 电源 IC。 我可以插入充电器并直接为单节电池充电。 它可以消耗电池并通过 OTG 以5.5V/2.4A 的电流将其发送出去。 现在、我希望获得超过5.5V/2.4A 的功率、因此我希望获得 USB-C 3.0 PD。 我的理想 IC 将连接到 USB-C 端口和单节锂电池、并通过某种 I2C 接口连接到 MCU。 我可以通过 USB 为电池充电、IC 会检测到它是灌电流、并为电池充电、同时使系统电压输出超过3V (如 BQ SYS 引脚)。 当充电器断开连接时、它现在可以从电池汲取功率来为 BQ SYS 轨供电。 MCU 通过 BQ SYS 轨供电、现在可以将其指示为 OTG 型器件、并通过 USB-C 端口供电。 我可以将最大输出电压设置为20V、它会将电池用作源、升压到高电压、并通过 VBUS 发回。 这样的 TI IC 是否存在? 似乎有多个器件各有一个器件。