Other Parts Discussed in Thread: TPS23753AEVM-004
您好!
阅读 TPS23753AEVM-004电路板的用户指南、我将了解如何验证在10W 负载下5V 和12V AUX 输入下的运行情况。
首先、我将更改 BOM 中列出的用于5V 输出操作的组件(例如 T2使用 HA3802-BL)
我可以用 Q2、Si4848DY 替代 Si4848ADY 吗? 我假设 A 后缀表示改进的部件(较高电流操作)。
我还可以将 R18从390毫欧降低到220毫欧、以便在12V 输入时获得额外电流(知道反激式变压器可以处理它)吗?
提前感谢、
Kyran McGlasson
Sage Automation -澳大利亚