This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:PMP7355设计问题、空载时20Hz 锯齿输出

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP7355, TPS23753AEVM-004, TPS23753A, TPS23753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762054/tps23753a-pmp7355-design-issue-20hz-saw-tooth-output-on-no-load

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:PMP7355、、 、TPS23753

您好!

我在定制电路板上实施了 PMP7355设计、该电路板连接到 TPS65217C PMIC 芯片、连接到 SYS 输出引脚的 LED 闪烁大约50ms。

对5V PoE 输出的范围显示、20Hz 时锯齿为4.7V 至7.5V。 这会阻止 PMIC 启动。

  

我们的定制 PMP7355设计替代了以下器件:

1、R18为0.22欧姆、因此允许12V AUX 输入运行时产生额外电流、从而提供10W 输出。

2、T2是 POE13F-50L、其电感和匝数(仍为5V 输出)与 PMP7355中使用的原 POE13P-50L 反激式器件不同

在 VDD 和 VDD1引脚之间插入一个电流感应电阻器(1W 时为10 mOhm)、用于电流测量。

是否有人对如何解决此问题有任何想法?

与此同时、我将获得一个 TPS23753AEVM-004板并交换用于5V 运行的组件、并使用 TPS65217C 评估板进行测试。

我们的设计要求在10W 输出时为5V、PoE 变压器的高度需要低于10mm 才能安装在外壳中、因此使用了 Coilcraft 的 POE13F-50L 或 HA3802-BL。

提前感谢、

Kyran McGlasson
Sage Automation -澳大利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyran、

    当您看到此行为时:
    输入端发生什么情况? 12V 适配器是否会出现这种情况? 有 PoE 输入?
    2.输出上存在多少负载?
    3.此外,您是否可以查看 VC?

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tom、
    我将检查此内容并返回给您。
    此致、
    Kyran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记问的另一个问题是、在 PMP7355中、D4连接到次级绕组的低侧(GND)、我在 TPS23753A 的数据表中看到它与输出、次级绕组的高侧串联、这是为什么? 我们是否可以将其移至高侧而不会出现任何问题?
    C27连接到初级绕组的高侧并连接到 GND、数据表中缺少这一点。 这有什么作用? 我们可以将其排除吗?
    谢谢、Kyran。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyran、

    如果您将 D4移至次级侧的高侧、则功能没有差异、但 EMI 结果可能会发生变化。

    C27是一个隔离电容器、应保持该电容器以提供瞬态保护。 此外、它还有助于降低共模噪声。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyran、

    POE13P-50L 到 POE13F-50L 的变化是电感和匝数比的显著变化。 除了我之前提出的问题、您能否发布您的原理图?

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我所想的。 我们首先使用反激式变压器的"F"版本进行设计、因为我们有高度限制、无法使用"P"版本、因此我们没有详细了解电感和匝数比。

    我遇到的问题是、我没有一个工作评估板来比较示波器测量值。

    我们现已订购 TPS23753AEVM-004、并将更改5V 工作电压所需的组件。

    我想我们将更改设计以匹配此电路板、因为它还具有适合我们外壳的平坦反激式变压器。 它应该在今天的某个时候到达。

    再次感谢 Tom。 随附原理图 pdf。

    此致、
    Kyran

    e2e.ti.com/.../Power_5F00_PoE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyran、

    我已经检查了您的原理图、没有发现任何问题。 如果有任何更新、请让我保持循环、我可以提供帮助。

    此外、您对我最初提出的问题是否有回答?

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我已经验证了 TPS23753AEVM-004在5V 工作电压下的变化、并可以报告其性能符合预期。 如前所述、原始设计使用了一个 POE13F-50LD、其初级电感为40uH。 使用 slva305c 计算实现连续电流传导模式所需的最小电感(使用 TPS23753第2.6.5节进行设计)时、POE13F-50LD 似乎不符合要求。

    使用以下任一选项关闭反激式变压器:C1174-AL 或 HA3802-BL (满足高度要求);将提供显著的电感(150uH)以保持连续电流传导、并防止我遇到过大的噪声。

    因此、我们现在根据 TPS23753AEVM-004电路设计 PoE 电路、使用0.39欧姆的 RCS 电流感应电阻器、以便在使用12V 适配器电源时实现10W 的功率。 本用户指南规定了5V 1.5A 时的效率为87%。

    有趣的是、这在某些方面与 TPS23753AEVM-235类似、在5V 1.5A 时的效率为92%。 我想知道这是否可以通过 HA3802-BL 反激式变压器实现。

    现在我认为这张票已经解决了、它可能会关闭。

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    Kyran McGlasson
    Sage Automation