This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:LM25141-Q1高侧 FET 栅极电阻器电源监控器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763029/lm25141-q1-lm25141-q1-high-side-fet-gate-resistor-power-loos

器件型号:LM25141-Q1

尊敬的 TI 团队:

如何计算 LM25141-Q1应用中的高侧 FET 栅极电阻器电源消耗?

我使用应用手册 中包含的 FET 栅极损耗相关信息:http://www.ti.com/lit/an/slyt664/slyt664.pdf 

我知道、通常的栅极驱动损耗(Pgate = Qg*FSW*Vcc)(总栅极电阻中的电源消耗)根据各自的电阻值在栅极驱动器上拉/下拉电阻、外部栅极电阻和 FET 内部栅极电阻之间进行分压。

我的问题:
LM25141-Q1驱动器中的 RGHI 和 RGLO 是什么?
2.您能解释一下如何将 RGHI 替换为 RG (在应用手册中的公式(6)中)以获得栅极电阻器的损耗吗?
您能否提供 LM25141-Q1高侧 FET 栅极电阻器电源消耗计算示例? (可以自行选择 FET)

期待您的帮助、

Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piotr、

    我已将您的问题转发给产品专家、以获得他们的反馈。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Piotr、

    1、RGHI = 1.5欧姆、RGLO = 1.2欧姆。 我们可以通过 IOOH 和 IOLH 下的数据表第8页的电气特性表、 使用5V 驱动电压计算出这一点。

    2.不确定的是,那个也让我感到困惑。 让我与团队联系、并就此与您联系。

    3.您可以通过仿真获得更快、更准确的结果。 您是否使用过 WEBENCH 或 TINA TI?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    请检查如何应用应用应用手册中的公式6以获取栅极电阻器中的功率耗散、并告知我们。  

    Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Piotr、

    我的联系人在18岁之前不在办公室。 请稍后回复。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Piotr、

    我又看了一下、我发现了它。 "将 RGHI 替换为 RG "表示"将分子中的 RGHI 替换为分子中的 RG。"

    • 公式6为您提供能量/时间的功率
    • (1)电容器中的能量=(1/2) CV^2
    • (2)电容器充电= Q = CV
    • 将 C IN (1)替换为 Q/V IN (2)将抵消第一个公式中的一个 V、因此我们得到:
    • 能量=(1/2) QV
    • 功率=(1/2) QVf

    该功率是所有电阻器的总功率耗散。 RGHI/(RGHI+RG+RGI)小数仅取分子中电阻器耗散的部分功率。 因此、替换该电阻器将计算该特定电阻器的功率耗散。

    Sam