This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53625:请帮助确认原理图设计是否正常

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763419/tps53625-please-help-confirm-whether-the-schematic-design-is-ok

器件型号:TPS53625

设计

请帮助确认原理图设计是否正常。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    请提供整个电路(包括 DCR 电流感应部分)

    谢谢
    Chasel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../RIS_2D00_3020_5F00_Ti_5F00_Power_5F00_solution.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以指定 DCR 值吗?

    VCCP 原理图总体看起来不错、但是由于缺少 DCR 信息、我无法确认 DCR 感应参数、您可能需要使用 DCR 来检查 IMon/OCP/DCR 感应值。

    谢谢。

    Chasel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chasel

    非常感谢您的建议。
    我将分享 DCR 信息。
    我们指的是 Intel Harcuvar 的公共版本设计。
    现在测得的 TPS53625RSMR 电压没有输出。
    您能否帮助指导您先确认哪些要点?
    当前 VR_ON、VR_HOT#为高电平。
    谢谢

    BRS
    埃尔萨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    您没有提到哪个电源轨有问题、因此我假设它来自 VCCP。

    请检查以下各项

    1.开关节点是否在开关? 如果答案是肯定的、则尝试放置 C884和 C905、如果有效、则可能与错误触发 OCP 相关、因为 PVCP_CSP/CSNN 之间的电容不足。

    2.如果开关节点未切换、请检查3V3、5V 上电序列、请确保 ENABLE 是 VR 的最后一个有效信号。

    谢谢

    Chasel