This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:CAN't 在 EOS 学习阶段后查看 FCC 更新

Guru**** 2615305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ24079T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765108/bq34110-can-t-see-the-fcc-update-after-eos-learning-phase

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQ24079T

你(们)好

我使用1000mAh 电池进行测试并启用"直接充电控制"功能、因为日志我可以看到电量监测计控制3次放电周期、然后使充电器能够为电池充电、但我看不到 FCC 更新了。  

请建议如何通过直接充电控制来设置 bq34110、从而了解电池容量。

充电 IC EVM:bq24079T

监测计 IC EVM:bq34110

ALERT 1引脚驱动一个2N7002K 的栅极引脚漏极引脚来连接 bq24079T 的 CE 引脚。

附加的机柜文件是日志文件和 gg 文件、供参考。

e2e.ti.com/.../bq34110-log-and-GG.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Cage、

    在估算 FCC 之前、系统必须经历充满电和完全放电周期。 放电计数寄存器(DCR)跟踪电池的放电情况、如果电池从接近完全放电到低电池电平的合格放电、则计数增加。

    在 gg.csv 文件中、EDV 设置为3000mV、EDV1设置为3025mV、EDV2设置为3049mV。 FIXED_EDV0被置位且 EDV_CMP 未置位、因此器件依赖于数据闪存中针对 EDV0、EDV1和 EDV2编程的固定值。

    在日志中、由于电池上的电压从4098mV 降至仅3798mV、因此不会发生充电限定终止。

    电压需要低于 EDV2 3049mV、作为更新的资格之一。 有关资格认证的完整列表、请参阅第2.7.3节、了解有关实现容量学习(FCC)更新的更多信息。

    此致、
    Bryan Kahler