This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:Li-SOCL2化学 ID、测量阻抗和 SOH 下降过快

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765333/bq35100-li-socl2-chemical-id-measured-impedance-and-too-fast-falling-soh

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

您好!

我正遇到与 Alessandro Berruti 相同的问题。 我已将 BQ35100EVM 连接到 EV2400。 我还使用 SAFT LS 17500 LI-SOCL2电池、但仅使用一个电池。 阅读本文后、我还将 Chem ID 更改为0x0607。 我也使用了与亚历山德罗相同的步骤。 我的设计现在是:

BAT+ ------ |--- ---- -|---- -- --手动开关-- -|
SAFT LS 17500 3、6V 20千欧 150欧姆
电池- ------ |  |  |
 |  |
电池组- -------------------- ---- -|---- -- --------------

-|

如您所见、我们具有大约0、18mA 的恒定负载、对于手动峰值、我们具有3、4伏特、组合电阻为145、8欧姆。 这会产生大约23mA 的电流。 如果我计算 LS17500的电阻、则电阻约为8、36欧姆。

  1. 将跳线插入 GE 上拉电阻器中
  2. 等待 BQStudio 识别电路板并等待 GA 位为低电平
  3. 监测计启动
  4. 等待一秒钟、直到 GA 为高电平
  5. 按下手动开关一秒钟
  6. 同时松开手动开关和量规限位器
  7. 等待直到 GA 位为低电平
  8. 检查 BQStudio 中的寄存器。

通过使用寄存器电压和调节的 R 检查数据图、我看到我的压降> 100mV。

在这里、我将 SOH_Merit 设置为高电平、有时也将 SOH_ERR 设置为高电平。 调节的 R 约为3-4欧姆。 如果我等待几分钟、然后再次执行步骤2-8 (不拉出/放置跳线)、那么我得到大约8欧姆(这几乎与我的计算结果相同)的调节 R、但我仍然得到 SOH_Merit 误差。  

每次我执行上述步骤或第二个步骤而不执行 GE 上拉时、SOH 都会降低2%。

在 ACC 模式下进行校准、然后更改为 EOS 模式。

如果我选择不同的锂亚硫酰氯电池、表(数据存储器内容)中的值将发生变化。 因此、我认为我还需要电池的正确充电 ID、以查看 SOH 或 EOS 的计算是否正确。

那么、我怎么做呢?

此致

Benjamin Meder

-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    我将在论坛之外与您联系、以便进一步调试可能发生的情况。

    谢谢、

    Eric Vos