This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCPA10505D:DCP010505D 的替代产品

Guru**** 2616565 points

Other Parts Discussed in Thread: DCPA10505D, DCPA10505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763807/dcpa10505d-replacement-from-dcp010505d

器件型号:DCPA10505D
主题中讨论的其他器件: DCPA10505

大家好、

我的客户正在使用 DCP010505D。 没有什么问题。

他们正在考虑更换 DCPA10505D 以降低价格。

我知道 DCPA10505D 具有更好的耐受电压、是否可以在没有问题的情况下更换该器件?

我想知道,在更换时要小心一点。

此外、请提供有关 DCP010505和 DCPA10505单路输出的相同信息。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    我将要看一下它、然后再向您介绍使用它们的优势。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    DCPA10505D 与 DCP010505D 器件引脚对引脚兼容。 我在您的设计中看不到使用 DCPA10505D 的任何问题。 DCPA10505D 器件在168摄氏度时提供更高的工作隔离额定值2kV 直流和稍高的热关断。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy–San、

    感谢您的回答。

    我知道更换 DCPA10505D 没有任何问题。

    我能不能认为单路输出是相同的?

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji-San、

    是的、单输出版本可以实现类似的性能。 这两个器例中的单输出版本将调节至5V 典型值。  

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jimmy–San、

    感谢您的回答。
    由于客户会仔细判断、请在下面回答我的问题。

    ① DCPA10505P-U/700的发布年份/月份→是否为2017年4月?
    ②请告诉我们开发的原因和开发概念。
    ③产品定位
    DCPA10505P-U/700是否是 DCP010505DBP-U/700的后续产品?
    ④是否可以认为启动时的特性与 DCP010505DBP-U/700相同?
    在设计 DCP 010505 DBP-U / 700时、他们确认了启动时能够以大电流吸出的操作。
    并且他们有与系统电源不匹配的经验。
    他们不想在 DCPA10505P-U/700上失败同样的结果、因此我想仔细地判断替换项。

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji-San、

    1) 1) DCPA1系列中的器件于2017年4月发布

    2) 2)这些器件的启动性能比上一代器件有所提高。

    3) 3) DCPA1是 DCP01的后续器件

    4) 4) DCPA1器 件具有改进的启动行为、包括防止启动期间浪涌电流过高的软启动特性。

    可订购评估 DCPA1器件的 EVM、网址为