Other Parts Discussed in Thread: UC1524A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC1524A UC1524A 数据表没有针对误差放大器输入的最大值和最小值的特定标注。 该器件的输入共模电压范围是多少?
CMRR 规格有一条注释、建议在1.5V 至5.5V 的 CM 范围内引用 CMRR。 这是共模范围吗?
数据表顶部的说明表示"宽共模输入范围..." 和"误差放大器范围包括5V"、但这并不是很具体。 我怀疑最大电压为5.5V、但希望得到确认。
此外、我还有一个仿真模型(Saber)、它在输入过低时显示相位反转。 这可能在该部件中吗?