This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:关于 LLC 拓扑上的多路输出

Guru**** 2694535 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC256304, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763005/ucc256304-about-multiple-output-on-llc-topology

器件型号:UCC256304
主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC28056

您好、E2E、

我们的客户计划设计550W 交流/直流电源单元。
我建议将 UCC256304和 UCC28056或 UCC28180用于初级侧器件。
该电源具有5个输出、它们不是隔离式。
客户的请求是"单变压器提供5路输出"。
LLC 是否可行?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您希望如何从1个变压器实现5个输出? 您是否要使用降压等四个后置稳压器执行一个输出? 如果是、可以从 LLC 上的1个变压器获得5个输出。 如果您希望使用5个绕组并使用交叉调节、则每个输出电压调节都是宽松的。 我建议您在次级侧使用1个绕组、并为此应用添加四个降压后置稳压器、尤其是这5个输出之间不需要隔离。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    输出电压为32V、5V、12V x 2线路和24V。
    我建议使用1个变压器和4个直流/直流转换器。 但是、我们的客户担心效率下降。
    如果 LLC 转换器的效率为90%、直流/直流转换器的效率为90%、则总效率为0.9*0.9=81%、则会怎样?
    该设计规格超过85%。
    如果可能、我们希望删除直流/直流转换器。

    谢谢、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在效率估算方面的经验。

    LLC 级应约为93%。 直流/直流电压应> 94%。 因此、总效率应约为88%。

    LLC 级和直流/直流转换器均可精细调节至接近95%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于您没有提供更多信息、我假设这已解决。 如果需要其他支持、请打开新主题。 我要关闭此主题。